Quelle est la référence du câble adaptateur RJ45 - USB utilisé pour configurer les variateurs ATV à partir d'un PC ?
Le câble adaptateur USB <-> RJ45 de référence TCSMCNAM3M002P permet de connecter les variateurs Schneider ATV équipé d'un port RJ45 à un PC équipé d'un port USB.
Les variateurs concernés sont les suivants : ATV11, ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV320, ATV400, ATV600 et ATV900.
Ce câble remplace le câble de référence VW3A8117 aujourd'hui obsolète.
TCSMCNAM3M002P autorise l'utilisation des logicielsSoMove et PowerSuite, lesquels permettent une assistance à la mise en service des produits ATV, ATS, Lexium et TeSys.
SoMove intègre les produits récents et à venir. PowerSuite intègre les produits anciens et n'est plus amélioré.
Produits gérés par SoMove
- variateurs ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71, ATV Process, ATV340,
- variateurs brushless Lexium32A, Lexium32C et Lexium32M,
- démarreurs-ralentisseurs ATS22 et ATS48,
- systèmes de gestion de moteurs TeSysT,
- démarreurs moteur TeSysU.
Produits gérés par PowerSuite
- variateurs ATV11, ATV28, ATV31, ATV312, ATV38, ATV58, ATV58F, ATV61, ATV71, ATV71383, ATV71LIFT,
- variateurs brushless Lexium05A, Lexium05B et Lexium05C,
- systèmes de gestion de moteurs TeSysT,
- démarreurs moteur TeSysU.
Ces deux logiciels intègrent différentes fonctions destinées aux phases de mise en oeuvre telles que :
- la préparation des configurations,
- la mise en service,
- la maintenance.
Afin de faciliter les phases de mise en service et de maintenance, les logiciels PowerSuite et SoMove peuvent utiliser la liaison sans fil Bluetooth®.
Publié pour: Schneider Electric France