{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quel est le fonctionnement d'une détection photoélectrique en réflex polarisé ?

Le détecteur photoélectrique qui fonctionne suivant le mode réflex polarisé permet la détection d'objet réfléchissants et colorés.

Le mode de fonctionnement est basé sur le fait que le réflecteur spécifiqueassocié au détecteur peut dépolariser le faisceau polariséqu'il reçoit.

Le faisceau initialement polarisé est émis par le détecteur, il est ensuite réfléchi par la pièce ou le réflecteur (s'il n'y a pas de pièce à détecter), puis est capté par le détecteur qui vérifie sa nature polarisé ou non polarisé :

  • si le faisceau en retour est encore polarisé, c'est que le faisceau émis a été réfléchi sur un objet brillant qui le renvoie intégralement,
  • si le faisceau en retour n'est plus polarisé, c'est que le faisceau émis a été réfléchi sur le réflecteur spécifique, il n'y a donc pas de pièce entre le capteur et le réflecteur.
Schéma


Avantages par rapport à un système réflex standard
  • détection d'objets réfléchissants,
  • émission en lumière rouge visible.
Inconvénients
  • distance de détection moins importante qu'un système réflex standard,
  • certains objets en matériau plastique (films, emballage,..) dépolarisent la lumière.

Schneider Electric France