L’inductance de ligne permet d’assurer une meilleure protection contre les surtensions du réseau et de réduire les harmoniques de courant produits par le variateur.
Les inductances recommandées permettent de limiter le courant de ligne.
Elles sont développées en correspondance avec la norme EN 50178 (VDE 0160 niveau 1 surtensions de fortes énergies sur le réseau d’alimentation).
Ces inductances sont à installer en amont du variateur.
L'utilisation d'inductances de ligne est particulièrement recommandée dans les cas suivants :
- mise en parallèle de plusieurs variateurs avec connexions rapprochées,
- réseau fortement perturbé par d'autres récepteurs (parasites, surtensions),
- réseau d'alimentation avec un déséquilibre de tension entre phases supérieur à 1,8 % de la tension nominale,
- variateur alimenté par une ligne très peu impédante (à proximité de transformateurs de puissance supérieure à 10 fois le calibre du variateur),
- installation d'un nombre important de convertisseurs de fréquence sur la même ligne,
- réduction de la surcharge des condensateurs de relèvement du cos phi, si l'installation comporte une batterie de compensation du facteur de puissance.
Concernant le variateur Altivar 12, il n'y a pas d'inductance de ligne de prévue.
Publié pour:Schneider Electric France