Consulter la FAQ

Quelle est l'incidence d'une inversion de phases en amont d'un variateur ou d'un démarreur ?

Date de publication : 22 avril 2020


L'inversion des phases en amont d'un variateur de type ATV11, ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 ou ATV71 n'a aucune incidence contrairement au comportement d'un démarreur de type ATS48.

Dans le cas du variateur, la tension amont est tout d'abord redressée pour être ensuite ondulée à la consigne de fréquence demandée au variateur.

Dans le cas du démarreur, les 3 phases en amont sont intégralement restituées en aval à la fin du démarrage.
 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.