Comment obtenir le couple nominal avec le variateur de fréquence ATV71 à zéro vitesse ?
Pour obtenir un couple nominal à zéro vitesse avec le variateur ATV71, il est nécessaire de :
- utiliser un codeur incrémental à associer avec une carte option codeur VW3A340x avec x spécifiant le type de sorties du codeur utilisé : différentielles, à collecteur ouvert, push-pull,
- respecter la procédure de vérification du codeur. La procédure est détaillée dans le guide de programmation, elle est impérative et à respecter scrupuleusement.
- spécifier le paramètre 1.4 CONTROLE MOTEUR => Type cde moteur = FVC.
FVC : Contrôle Vectoriel de Flux en courant, en boucle fermée pour moteur avec capteur type codeur incrémental.