undefined undefined
{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quel type d'imprimante utiliser avec le Logiciel de création d’étiquettes SIS Label référence XBY2U?

Cette référence n'est plus commercialisée, quelques informations tout de même sur ce produit qui peuvent être utiles pendant quelques années.


La pochette livrée sous la référence XBY2U était composée de :

  • un CDRom support du logiciel de création d'étiquettes SIS Label,
  • 9 planches différentes d'étiquettes pré-découpées autocollantes à imprimer,
  • 7 gabarits correspondant aux différents types de planches d'étiquettes commercialisées séparément.

Les différents types d'étiquettes impactés par ces gabarits étaient :

  • ZB6YA013, ZB6YC013, ZB6YD013,
  • XVBCY2, XVBCY1,
  • ZBY1101, ZBCY1101, ZBY4100, ZBY5100.

Les gabarits servaient à vérifier le centrage des textes avant impression définitive sur planches. Avec les planches ZBY4100 et ZBY5100 étaient t fournies des supports et des caches pour permettre le bon positionnement de l'étiquette dans son support (ex: ZBZ32 & ZBZ33).

Les planches d'étiquettes doivent êtres imprimées à l'aide d'une imprimante LASER.

L'utilisation d'une imprimante Jet d'Encre donne de mauvais résultats. L'encre se diffuse sur le ''plastique'' de la planche d'étiquettes.

Il est possible de personnaliser les étiquettes, par exemple modification des hauteurs de caractères et possibilité d'ajouter  2 lignes de texte ( ou + selon le format) sur une même étiquette.

Le logiciel permet aussi l'importation de pictogrammes en fichiers .bmp issus d'un autre logiciel (autocad, paint, etc.).

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: