Quelle est la longueur maximale de la boucle d'entrée du module Préventa XPSAF5130 ?
Le module Preventa XPSAF5130 est prévu pour surveiller, entre autres, des arrêts d'urgence par l'intermédiaire de ses deux boucles d'entrée S11 - S12 et S21- S22.
Dans l'industrie, les arrêts d'urgence peuvent être positionnés en des points géographiquement très éloignés de l'usine et le module sécurité qui doit les surveiller doit rester économique.
Pour prendre en compte ces deux contraintes géographiques et économiques, deux réponses complémentaires mais différentes :
- La mise en série de plusieurs arrêts d'urgence sur une même boucle est permise par la réglementation sécurité alors qu'elle ne l'est pas pour tous les autres organes de sécurité comme les détecteurs, etc...
- Les résistance de ligne des deux boucles du module Preventa XPSAF5130 doit être inférieure à 90 ohms.
Pour calculer la longueur maximum de la boucle de surveillance des AU, il faut connaitre la résistance linéique du câble.
Exemple de calcul
Pour un câble dont la résistance linéique maximale de l'âme cuivre nu à 20°C est de 13,3 ohms/km, la longueur maximum de la boucle sera la suivante :
90 ohms / 13,3 = 6,7 km.
Les Arrêts d'Urgence pourront être répartis sur une distance de 5 à 6 km
Calculs vis à vis de quelques câbles standard
Calcul des longueurs maximales des voies d'entrées S11 et S12 :
- Le câble H07RNF est un câble de classe 5 conforme à la norme NF C 32-013 et CEI 228.
Pour une section de 1,5mm2, la résistance linéique maximale de l'âme cuivre nu à 20°C est de 13,3 ohms/km.
La longueur maxi du câble sera si lRLmaxi = 90 ohms : 90/13,3=6,76 kms.
Position théorique de l'arrêt d'urgence 6,76/2=3,38 Kms.
Position pratique de l'arrêt d'urgence (résistance des constituants en série sur le circuit de sécurité) -20%=2,70 kms .
- Le câble U1000R2V est un câble de classe 2 conforme à la norme NF C 32-013 et CEI 228. -
Pour une section de 1,5mm2, la résistance linéique maximale de l'âme cuivre nu à 20°C est de 12,1 ohms/km.
La longueur maxi du câble sera si la RLmaxi = 90 ohms : 90/12,1=7,43 kms
Position théorique de l'arrêt d'urgence 7,43/2=3,71 Kms.
Position pratique de l'arrêt d'urgence (résistance des constituants en série sur le circuit de sécurité) -20%=2,97 kms.
Publié pour: Schneider Electric France