Consulter la FAQ

Comment déconnecter le filtre CEM (RFI) sur un ATV312 ou un ATV31 ?

Date de publication : 11 mai 2020


Constat

Une installation comprenant un variateur de vitesse ATV312 ou ATV31 peut être sujette aux aléas suivants :

  • Le disjoncteur en tête déclenche pour les régimes de neutre non IT,
  • Le contrôleur d'isolement détecte un premier défaut pour les régimes de neutre IT.

Cause

Il s'agit d'un effet secondaire des protections de type filtre CEM mises en place pour lutter contre les radio-perturbations émises par un variateur.

Solution

La perturbation de type radio-perturbation créée par un variateur de petit calibre n'est pas forcément pénalisante au regard de celle créée par la disjonction, dans ce cas, il faut essayer de déconnecter les dispositifs qui sont censés éliminer la perturbation radio mais qui génèrent des dysfonctionnements sur les protections disjoncteur ou contrôleur d'isolement.

Les ATV312...M2 et N4 comportent des filtres RFI intégrés pour lutter contre les radio-perturbations mais il est possible de déconnecter la liaison de ces filtres à la masse, génératrice de fuites à la terre :
 

Variateurs ATV312H037M2 à ATV312U22M2 et variateurs ATV312H037N4 à U40N4

Les filtres des variateurs ATV31C018M2 à ATV31HU22M2 et des variateurs ATV31C037N4 à ATV31HU40N4 se déconnectent de la même façon.

 

ATV312HU55N4 à D15N4

    Déplacer le fil avec cosse, situé à gauche au dessus des bornes puissance, comme indiqué sur la figure ci dessous (exemple ATV31HU55N4) :

 

 Les filtres des variateurs ATV31HU55N4 à ATV31HD15N4 et des variateurs ATV31CU55N4 à ATV31CD15N4 se déconnectent de la même façon.
 

Généralisation sur la gamme ATV

L'option de déconnexion du filtre RFI existe pour les :

  • gammes actuelles ATV12xxM2, ATV21, ATV212, ATV61, ATV71 sauf ATV61Wxx.
  • anciennes gammes de variateurs ATV28, ATV38 et ATV58

Attention : Elle n'existe pas pour le variateur ATV11.
 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.