En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment déconnecter le filtre CEM (RFI) sur un ATV61 ou ATV71 ?

Constat

Une installation comprenant un variateur de vitesse ATV61 ou ATV71 peut être sujette aux aléas suivants :

  • Le disjoncteur en tête déclenche pour les régimes de neutre non IT,
  • Le contrôleur d'isolement détecte un premier défaut pour les régimes de neutre IT.

Cause

Il s'agit d'un effet secondaire des protections de type filtre CEM mises en place pour lutter contre les radio-perturbations émises par un variateur.

Solution

La perturbation de type radio-perturbation créée par un variateur n'est pas forcément pénalisante au regard de celle créée par la disjonction, en ce cas, il faut essayer de déconnecter les dispositifs qui sont censés éliminer la perturbation radio mais qui génère des dysfonctionnements sur les protections disjoncteur ou contrôleur d'isolement.

Les ATV61 et ATV71 ...M2 et N4 comportent des filtres RFI intégrés pour lutter contre les radio-perturbations mais il est possible de déconnecter la liaison de ces filtres à la masse, génératrice de fuites à la terre.
Attention : les variateurs ATV61Wxx. ne disposent pas de cette possibilité.

Tous ATV71HxxxM3, jusqu'à ATV71HD45M3X  et jusqu'à ATV71HD75N4,
Tous ATV61HxxM3, jusqu'à ATV61HD45M3X et jusqu'à ATV61HD75N4

Soulever le cavalier situé à gauche des bornes puissance ( deux cavaliers pour ATV71xD22N4)

Attention : sur les calibres ATV71x075N4 à ATV71U40N4, lorsque les filtres sont déconnectés, la fréquence de découpage ne doit pas dépasser 4 kHZ sous peine de lésions corporelles et dommages matériels.

ATV71HD37Y à ATV71D90Y

ATV

Attention : Les calibres variateurs de ATV71HU22Y à ATV71HD90Y ne doivent pas être connectés sur un réseau " corner grounded" sous peine de lésions corporelles graves et de dommages matériels conséquents.



ATV71HD55M3X à ATV71HD75M3X et ATV71HD90N4 à ATV71C11N4
ATV61HD90N4 à ATV61C13N4 et ATV61HC11Y à ATV61HC20Y

Soulever le cavalier situé à gauche des bornes puissances

ATV




ATV61HD90N4 à ATV61C13N4 et ATV61HC11Y à ATV61HC20Y
ATV71HD55M3X à ATV71HD75M3X et ATV71HD90N4 à ATV71HC11N4



ATV


ATV71HC13N4 à ATV71HC16N4
ATV61HC16N4 à ATV61HC22N4

ATV



ATV61HC25N4 à ATV61HC31N4 et ATV61HC25Y à ATV61HC40Y


ATV



ATV71HC20N4 à ATV71HC28N4
ATV61HC40N4 ou ATV71HC31N4



ATV

ATV61HC63N4 et ATV61HC50Y à ATV61HC80Y
ATV71HC50N4

ATV


ATV61HC50N4 ou ATV71HC40N4

ATV

Schneider Electric France

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies