Consulter la FAQ

Quel appareil de mesure faut-il pour mesurer les tensions en aval d'un variateur de vitesse ?

Date de publication : 22 juillet 2020

Tout appareil de mesure sachant lire une valeur RMS.

La valeur efficace (aussi dite RMS, Root Mean Square : racine de la moyenne des carrés) d'un courant ou d'une tension, variables au cours du temps, correspond à la valeur du courant continu ou de la tension continue produisant un échauffement identique dans une résistance.
Cette valeur efficace ne peut être  calculée que si ce courant ou cette tension sont des grandeurs périodiques.

Sont appelés voltmètre ou ampéremètre RMS ou TRMS les appareils de mesure qui mesurent effectivement cette valeur efficace et non pas la valeur moyenne de la valeur absolue multipliée par un coefficient comme le font les voltmètres numériques bas de gamme.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.