Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment déconnecter le filtre CEM (RFI) sur un ATV21 et un ATV212 ?
Constat
Une installation comprenant un variateur de vitesse ATV21 ou un ATV212 peut être sujette aux aléas suivants :
- le disjoncteur en tête déclenche pour les régimes de neutre non IT,
- le contrôleur d'isolement détecte un premier défaut pour les régimes de neutre IT.
Cause
Il s'agit d'un effet secondaire des protections de type filtre CEM mises en place pour lutter contre les radio-perturbations émises par un variateur.
Solution
Si vous utilisez le variateur ATV21 ou ATV212 sur un système possédant un neutre isolé ou à impédance mise à la terre, utilisez un moniteur d'isolation permanente compatible avec des charges non-linéaires.
Les variateurs ATV21 et ATV212 de valeur nominale 480 V incluent des filtres de radio fréquences intégrés (RFI) avec condensateurs mis à la terre. Si vous utilisez le variateur sur un système d'impédance mis à la terre, nous vous recommandons d'isoler les filtres RFI de la masse afin de ne pas réduire l