{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelles sont les conditions à respecter afin qu'un démarreur ATS01 puisse alimenter 2 ou 3 moteurs en parallèle ?


Pour qu'un démarreur ATS01 puisse alimenter 2 à 3 moteurs en parallèle, il est nécessaire de respecter les conditions suivantes :
  • prévoir une protection thermique par moteur (valable même pour un seul moteur, car l'ATS01 ne dispose pas de protection thermique intégrée comme l'ATS48),
  • ajouter les différents courants moteur et vérifier qu'ils ne dépassent pas le courant nominal de l'ATS01,
  • ne pas dépasser le nombre de cycles à l'heure permis par le démarreur.
    Il s'agit d'une valeur cataloguée qui spécifie le nombre de démarrages à l'heure permis par le démarreur.
    Cette valeur est fonction de l'intensité et de la durée de démarrage.
Si l'intensité de démarrage peut atteindre 5 x Ie, alors l'ATS01 ne pourra supporter plus de :
  • 100 démarrages/h si la durée de démarrage est de 1s,
  • 20 démarrages/h si la durée de démarrage est de 5s,
  • 10 démarrages/h et si la durée de démarrage est de 10s.
Si l'intensité de démarrage peut atteindre 6 x Ie, alors l'ATS01 ne pourra supporter plus de :
  • 60 démarrages/h si la durée de démarrage est de 1s,
  • 12 démarrages/h si la durée de démarrage est de 5s,
  • 6 démarrages/h et si la durée de démarrage est de 10s.

Ie : Intensité d'emploi du démarreur.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: