Consulter la FAQ

Comment sont alimentés les kits ventilation VW3A58821 à VW3A58824 des variateurs ATV38 et ATV58 ?. Fonctionnent t'ils en permanence ?

Date de publication : 12 mars 2010

Les kits de ventilation VW3A58821 à VW3A58824 des variateurs ATV38 et ATV58 permettent le fonctionnement du variateur dans une ambiance de 60°C, le brassage de l'air autour des cartes électroniques évite la formation de points chauds.

Ces kits sont utilisés par exemple dans la cas de montage de ATV58 en coffret IP54.

Ces kits sont proposés en option et font l'objet donc l'objet d'une commande séparée.

Pour ce qui est de leur alimentation :

  • La tension nominale des ventilateurs est de 12VDC.
  • Les kits VW3A58822 à VW3A58824 sont connectés sur le bus continu du variateur (J40).
    Une carte électronique dans le kit assure la régulation.
  • Le VW3A58821 est connecté sur une source interne (J90)

Ces ventilateurs fonctionnent en permanence.

L'instruction de service est accessible en pièces jointes.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.