Est-il possible de raccorder une sonde PTC sur l'entrée LI6 (configurée en entrée PTC) sur un ATV61 ou ATV71 en ATEX ?
Non, Il n'est pas possible de raccorder une sonde PTC directement sur l'entrée LI6 en atmosphère ATEX.
Solution
Il est nécessaire d'utiliser un relais ATEX externe convertissant la valeur de la sonde PTC en contact sec puis de relier ce contact sec sur l'entrée de sécurité PWR du variateur ATV61 ou ATV71.
Lorsque cette entrée ne sera plus alimentée, le variateur se verrouillera en sécurité.
Où trouver les schémas ?
Les différents schémas de raccordement sont spécifiés sur les schémas n°3, 4, 7 et 8 décrits dans le guide ATEX pour ATV61 et ATV71 disponible en pièce jointe à ce dossier.
Rappel
Le variateur ne peut être placé dans une zone ATEX, mais il peut piloter un moteur placé en zone ATEX.