En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment configurer la communication en Modbus d'un ATV61 ou ATV71 selon le Profil Drive Com ?


Pour faire communiquer un ATV61 ou ATV71 par la voie de communication Modbus et en Profil Drivecom DSP402, il est nécessaire de :

  • configurer les paramètres Modbus du bus de communication dans le menu COMMUNICATION de l'ATV.
  • choisir et regrouper les variables métier utiles des variateurs ATV61 ou ATV71 sous forme de deux tableaux, la lecture et l'écriture de ces deux tableaux seront ensuite gérés en bloc (optimisés) par le bus et la commande, il s'agit de l'opération de Scanner de communication :
  • choisir quel type de séquence de démarrage choisir : profil Drivecom DSP402 (choisi pour ce dossier) ou alors Profil I/O.
    Le premier profil est normalisé, le deuxième est plus simple à utiliser, mais n'existe que pour les variateur ATV61 et ATV71.
    Pour pouvoir utiliser le profil Drivecom DSP402, il est nécessaire de configurer les canaux consigne et commande du variateur en profil ""séparé"" ou ""non séparé"".
    C'est l'objet de ce dossier.

  • gérer les échanges entre le variateur et son interlocuteur Modbus avec le profil Drive Com.
    Ce profil est décrit dans le document en pièces jointes.
Configuration de la commande et la consigne

Il est possible de dissocier ces deux informations par rapport à la programmation dans le menu Commande.

1er CAS

La commande et la consigne proviennent toutes deux de la communication Modbus.

  • Menu Commande => Canal réf 1 = Modbus,
  • Menu Commande => Profil = Non séparé.

2ème CAS

Les canaux de commande sont séparés des canaux de consigne, seule la consigne est en Modbus, la commande pouvant provenir du bornier, du terminal, etc.

  • Menu Commande => Canal réf 1 = Modbus,
  • Menu Commande => Profil = Séparé,
  • Menu Commande => Canal Cde 1 = Bornier : Commande bornier,
    HMI : Commande par terminal graphique,
    CANopen : Commande via CANopen,
    Carte com : Commande via la carte de communication,
    Carte Prog : Commande via la carte controller inside.

3ème CAS

Les canaux de commande sont séparés des canaux de consigne, seule la commande est en Modbus :
  • Menu Commande => Canal réf 1 =
    AI1 : Entrée analogique AI1,
    AI2 : Entrée analogique AI2,
    AI3 : Entrée analogique AI3 (si carte d'extension présente),
    AI4 : Entrée analogique AI4 (si carte d'extension présente),
    HMI : Consigne par terminal graphique,
    CANopen : Consigne via CANopen,
    Carte com : Consigne via la carte de communication,
    Carte Prog : Consigne via la carte controller inside,
    RP : consigne via entrée en fréquence (si care extension présente),
    Codeur : consigne via codeur (si carte extension présente).
  • Menu Commande => Profil = séparé.
  • Menu Commande => Canal Cde 1 = Modbus.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
graphe2.JPG.jpg [134.03 KB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?
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
Où acheter ?

Où acheter ?
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
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies