Comment fonctionne le défaut USF sur le démarreur ATS48 ?
Le défaut USF apparait si l'ordre de marche est activé sans que l'alimentation puissance ne soit établie sur le démarreur.
Si cet aléa apparait, le comportement du démarreur sera différent suivant le paramétrage du paramètre ARS (redémarrage automatique) du menu PrO.
Choix du redémarrage automatique : paramètre ARS sur On, deux cas sont alors possibles
- Le démarreur est à l'arrêt : si l'ordre de marche est activé sans que la puissance ne soit établie, apparition immédiate du défaut USF,
Si, ensuite la puissance est activée (et que l'ordre de marche est toujours présent), le défaut USF disparait et le démarreur alimente le moteur.
- Le démarreur alimente le moteur.
Suite à une coupure de l'alimention puissance, le défaut PHF (perte d'une phase réseau ou moteur) apparait (attention, pas le défaut USF).
Soixante secondes après le retour de l'alimentation puissance, le démarreur ré-alimentera le moteur.
Choix du redémarrage manuel : paramètre ARS sur Off , en ce cas, si défaut USF, pour redémarrer, il sera nécessaire de réinitialiser le produit :
- ôter l'ordre de marche,
- mettre hors et sous tension le démarreur.