Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
En quoi consistait la fonction Déléstage" du relais LT6?
La fonction délestage" permet de mettre en veille des fonctions non prioritaires d'un système en ouvrant les voies A et B du relais LT6 si la tension descend en dessous d'un seuil.
Remarque : cette fonction nécessite la mesure de tension par le LT6.
Délestage :
- Lorsque la tension atteint le niveau du seuil de délestage, l'alarme correspondante est déclenchée.
- Si le seuil de tension reste inférieur au seuil de délestage pendant le temps programmé, les voie A et B s'ouvrent.
Relestage :
Lorsque la tension atteint le niveau du seuil de relestage :
- l'alarme correspondante est arrêtée,
- si le seuil de tension reste supérieur au seuil de relestage pendant le temps programmé, les voies A et B se ferment si elles sont commandées.
Par défaut, la fonction est inhibée, les temps avant délestage et relestage sont réglés à 10 000 s, le seuil de délestage est à 70 % de Un et le seuil de relestage est à 90 % de Un.
Published for:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?