Quel est le comportement du module Preventa XPSFB pour la surveillance d'interrupteurs de position en cas de défauts externes ?
Ce dossier détaille tous les types de défaut que peut subir le module de sécurité Preventa XPSFB ainsi que leur traitement par ce même module.
Pour mémoire , le schéma typique de surveillance des interrupteurs par le module de sécurité XPSFB est le suivant :
Tableau exhaustif des occurences de défaut et leur traitement par le module
| Type de défaut | Comportement |
| Coupure de l'alimentation après fermeture des sorties | Ouverture des sorties de sécurité 13-14, 23-24 et 33-34. Toutes DEL éteintes après la coupure |
| Conducteur coupé avant fermeture des sorties, protecteur fermé 1/ S11 ou S12 2/ S21 ou S23 3/ Y1 ou Y2 4/ S13 ou S22 5/ S33 ou S34 | 1/, 2/ et 3/ Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 allumée et DEL Y1/Y2 éteinte après le défaut 4/ et 5/ Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 et Y1/Y2 allumées après le défaut |
| Conducteur coupé après fermeture des sorties, protecteur fermé 1/ S11 ou S12 2/ S21 ou S23 3/ Y1 ou Y2 4/ S13 ou S22 5/ S33 ou S34 | 1/ et 2/ Ouverture des sorties de sécurité 13-14, 23-24 et 33-34. DEL Y1/Y2 et K1/K2 éteintes après le défaut 3/ Sorties de sécurité maintenues passantes jusqu'à la prochaine ouverture de protecteur. DEL Y1/Y2 éteinte après le défaut 4/ et 5/ Pas de réaction immédiate. Toutes DEL allumées après le défaut, détecté au prochain réarmement |
| Défaut de contact d'interrupteur ou de bouton A/ Avant la fermeture des sorties et le test du protecteur A1) 13-14 sur S2 ou 21-22 sur S1 A2) 21-22 sur S2 ou 13-14 sur S1 A3) 13-14 sur S3 B/ Après la fermeture des sorties 13-14 sur S1 ou 21-22 sur S2 | A1) Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 et Y1/Y2 allumées après le défaut A2) Réarmement des sorties de sécurité impossible. Toutes DEL éteintes après le défaut A3) Défaut détecté au relâchement du bouton S3, interdisant le réarmement des sorties de sécurité (si le bouton marche est surveillé) B/ Ouverture des sorties de sécurité 13-14, 23-24 et 33-34. Toutes DEL éteintes après le défaut |
| Court-circuit entre conducteurs raccordés aux bornes suivantes, après fermeture des sorties S11-S13 ou S12-S13, S21-S22 ou S23-S22 S11-S21 ou S11-S23, S12-S21 ou S12-S23 S13-S22, S21-Y1 ou S21-Y2, S13-Y1 ou S13-Y2 S23-Y1 ou S23-Y2 | Action du fusible interne électronique, conduisant à : - une ouverture des sorties de sécurité 13-14, 23-24 et 33-34 - une extinction de toutes les DEL après le défaut |
| Défaut des relais ou contacteurs K3 ou K4, à contacts liés mécaniquement, avant réarmement des sorties | Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 allumée après relâchement du bouton S3 |