Quel est le comportement du module Preventa XPSAT pour la surveillance d'arrêt d'urgence en cas de défauts externes ?
Ce dossier détaille tous les types de défaut que peut subir le module de sécurité Preventa XPSAT ainsi que leur traitement par ce même module.
Pour mémoire , le schéma typique de surveillance des Arrêts d'Urgence par le module de sécurité XPSAT est le suivant :
Tableau exhaustif des occurences de défaut et leur traitement par le module
| Type de défaut | Comportement |
| Coupure de l'alimentation après fermeture des sorties | Ouverture de toutes les sorties de sécurité (non retardées et retardées). Toutes DEL éteintes après la coupure |
| Conducteur coupé avant fermeture des sorties 1/ S21 ou S22 2/ S11 ou S12 3/ S33 ou Y2 | 1/ Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 et S12 allumées après le défaut 2/ Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2 et S22 allumées après le défaut 3/ Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2, S12 et S22 allumées après le défaut |
| Conducteur coupé après fermeture des sorties 1/ S21 ou S22 2/ S11 ou S12 3/ S33 ou Y2 | 1/ Ouverture des sorties non retardées et des sorties retardées après la temporisation. DEL A1/A2 et S12 allumées après le défaut 2/ Ouverture des sorties non retardées et des sorties retardées après la temporisation. DEL A1/A2 et S22 allumées après le défaut 3/ Sorties maintenues passantes jusqu'au prochain arrêt d'urgence Toutes DEL allumées après le défaut |
| Défaut de contact de bouton 1/ 11-12 ou 21-22 sur S1 2/ 13-14 sur S2 | 1/ Défaut détecté lors de l'appui sur le bouton S1, interdisant ensuite le réarmement des sorties. DEL S12 ou S22 éteinte, S1 accroché 2/ Défaut détecté au relâchement du bouton S2, interdisant le réarmement des sorties (si le bouton marche est surveillé) |
| Court-circuit entre conducteurs raccordés aux bornes suivantes, après fermeture des sorties S11-S21 ou B1-S21, S11-S22 ou B1-S22 S12-S21 ou S12-S22, S21-S33 ou S22-S33 | Action du fusible interne électronique, conduisant à une : - ouverture de toutes les sorties de sécurité (non retardées et retardées) - extinction de toutes les DEL après le défaut |
| Défaut des relais ou contacteurs K5 ou K6, à contacts liés mécaniquement, avant réarmement des sorties | Réarmement des sorties de sécurité impossible. DEL A1/A2, S12 et S22 allumées après relâchement du bouton S2 |