Comment commander une boite inviolable XAPS avec clé spécifique BC****, un barillet avec clé spécifique ?
Les boîtes inviolables références XAPS sont fabriquées avec un numéro de clé choisi de façon aléatoire parmi les 150 clés possibles.
Il n'est pas possible de lister les 150 clés et ce, pour des raisons de confidentialité.
Néanmoins, il reste possible d'expliquer le processus de commande à partir de l'échantillon des 21 profils de clé détaillées ci-après.
Pour pouvoir disposer de l'une des 129 clés restantes, contacter le support technique
Commande d'une ou plusieurs boites avec un numéro prédéfini :
- utiliser la référence de la boite souhaitée (exemple XAPS****N) en ajoutant "Z" à la fin de la référence soit XAPS****NZ
- préciser le numéro de clé souhaité, à la commande, ce numéro de clé sera saisie dans la zone prévue à cet effet
Exemple : référence : XAPS****NZ, texte : BC1007
Commande d'un barillet avec un jeu de 2 clés :
Pour pouvoir acheter les autres barillets avec jeux de 2 clés, il faut :
- utiliser le radical de commande XAPSZ15
- préciser le numéro de clé souhaité, à la commande, ce numéro de clé sera saisie dans la zone prévue à cet effet
Exemple : Pour un barillet à clé BC1104, référence XAPSZ15, texte : BC1104
Auparavant, il était possible de commander un jeu de deux clés seul.
Dorénavant, pour pouvoir disposer d'une clé, il est nécessaire de commander obligatoirement un barillet livré avec deux clés