Existe-il un voyant à led supportant du 400VAC en gamme XB4 ?
Oui, il existe des voyants à led supportant du 400VAC en gamme XB4 et en gamme XB5.
Ces voyants sont accessibles sous forme :
- d'une seule référence décrivant une pièce complète (la plus simple),
- de plusieurs références détaillant chaque constituant du voyant,
Référence complète d'un voyant à LED intégré 400VAC
Construction d'un voyant à partir de ses sous-ensembles
Voyant pour Led à culot BA9s
Ce voyant à led comportent en effet un transformateur intégré 400VAC / 6VAC qui permet d'utiliser une ampoule LED à culot BA9s fonctionnant sous 6VAC.
Voyant à Led intégré
Il est possible de décomposer le voyant à Led intégré de type XB4BV5Bx en plusieurs éléments :
- un transformateur 400VAC - 24 VDC de référence ZBV5B,
- le corps complet lumineux (embase + bloc lumineux à Del intégré) de référence de type ZB4BVBx (de tension d'alimentation 24VDC),
- une tête seule qui doit être conforme au corps complet lumineux à Led intégré.
Remarque
Le corps complet lumineux de référence ZB4BVBx est composé de deux pièces : embase ( ZB4BZ009) et bloc lumineux alimentation 24VDC ( ZBVBx).
Attention !
Le bloc transformateur ZBV5B se monte avec le corps complet lumineux ZB4BVBx ou avec le bloc lumineux ZBVBx mais en l'insérant entre deux contacts de référence ZBE101 ou ZBE102 ou préférentiellement ZBE000.
Il est donc nécessaire de les approvisionner. L'instruction de service du bloc ZBV5B est jointe ci-après.
Alimentation des voyants à Led en 440-460VAC et 550-600VAC
Schneider Electric a aussi prévu l'alimentation les voyants à Led en :
- 440-460 VAC - 60 Hz via les transformateurs de référence ZBV8B,
- 550-600 VAC - 60 Hz via les transformateurs de référence ZBV9B.
Possibilité d'utiliser des voyants à led tension d'alimentation 400VAC pour les boutons lumineux à impulsion, double touche ou tournant
Il est possible d'utiliser des voyants à Led alimentation 400VAC avec les boutons lumineux à impulsion, double touche ou tournant à la condition d'employer le bloc transformateur ZBV5B accompagné du corps à contact et bloc lumineux à Led intégré alimentation 24V de référence ZB4BW0Bx.