Comment éviter les défauts PHF occasionnés par des charges très faibles sur l`ATS48 et comment effacer la surveillance faible charge sur l`ATS48 ?
Le défaut PHF est la conséquence d'une mesure d'intensité trop faible dans le démarreur et non pas d'une sous tension.
Le démarreur teste le courant moteur et en dessous d'un seuil (paramètre PHL du menu PrO, réglable entre 5 et 10% du courant nominal démarreur ICL), le démarreur se verrouille et affiche le défaut PHF. (existe sur ATS46 et ATS48, mais n'est paramétrable que sur l'ATS48).
Lorsque l'utilisateur veut :
- tester un moteur de plus faible calibre que le démarreur,
- alimenter un moteur légèrement sous dimensionné mais fonctionnant à vide.
menu drC =>SST = On
Attention
Dès la coupure et remise sous tension de la tension contrôle, SST est forcé à OFF. Ce qui n'est pas pénalisant s'il s'agit d'un test à durée limitée dans le temps mais qui peut l'être dans le cas d'un fonctionnement permanent.
Pour que SST ne bascule pas à Off, il est possible de le paramétrer indéfiniment à la valeur ON par l'intermédiaire du paramètre PHP qui n'est accessible qu'avec PowerSuite et que sur le démarreur ATS48.
Publié pour: Schneider Electric France