Comment sont définis les seuils à partir desquels il y aura un défaut OPF ou Ith sur les variateurs ATV28xx et l'ATV58xx ?
Paramètre OPH:
Le seuil de défaut coupure phase moteur (OPF) est élaboré par rapport au courant nominal variateur :
- pour le variateur ATV58 , il y aura défaut OPF si l'intensité moteur mesurée est inférieure à un seuil de 3.2% du In Variateur, et ce, pendant au moins 2s (0.5s si logique de frein) ou s'il y a un déséquilibre entre courants phase > à 30%.
- pour le variateur ATV28, le seuil de déclenchement OPF se situe à 8% du courant nominal variateur.
Paramètre Ith:
-
le variateur ATV28 dispose d'un paramètre unique pour le courant nominal moteur : ITH , il sert à la fois à la protection thermique et à la régulation.
- le variateur ATV58 dispose de deux paramètres distincts : ITH pour la protection thermique et NCR pour la régulation. ils sont généralement réglés à la même valeur.
Le paramètre ITH permet dans certains cas, de régler, voir inhiber la sensibilité de la protection thermique (exemple : démarrage puis bypass d`un moteur de calibre supérieur au calibre du variateur).