Comment régler le paramètre Bfr des variateurs ATV12, ATV312, ATV61 et ATV71 pour une machine avec moteur 50Hz qui sera installée sur un réseau 60Hz aux US ?
Le paramètre Bfr doit systématiquement être ajusté à la fréquence plaquée sur le moteur.
- réseau électrique à 60Hz (type USA) et moteur plaqué 50Hz => Bfr doit être réglé à 50Hz.
- réseau électrique à 50Hz (type France) et moteur plaqué à 60hz => Bfr doit être réglé à 60Hz.
Attention
Pour modifier Bfr il faut au préalable faire un réglage usine.
Remarque
La modification du paramètre Bfr entraîne celle des paramètresUns, Frs, Tfr.