{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Est ce que les variateurs de vitesse Schneider protègent et sont protégés contre les surtensions et les soustensions? Si oui, comment ? Sinon, quelles solutions sont à envisager ?

Surtensions de longue durée appliquées au variateur

Les variateurs de vitesse Schneider Electric ATV ne sont pas protégés contre les surtensions de longue durée mais ils peuvent les détecter et déclencher en défaut OSF.

Protection contre les surtensions de longue durée
Il est nécessaire d'intégrer le contact du relais R1 dans la commande du contacteur de ligne qui alimente le variateur.
Lors du défaut OSF, le contact évolue de l'état fermé à l'état ouvert, ce qui désactive le contacteur de ligne.

Surtensions de courte durée appliquées au variateur

Les filtres internes du variateur protègent le variateur des surtensions de courte durée conformément aux respect des normes CEM.

Protection contre les surtensions de courte durée
Si le réseau est très perturbé, il est conseillé d'installer soit une inductance de ligne en amont du variateur pour augmenter l`immunité, soit une protection contre les surtensions sur le réseau (voir catalogue MG).

Soustensions appliquées au variateur

Les variateurs détectent les soustensions et déclenchent en défaut USF.

Protections contre les soustensions
Pour protéger le pont redresseur d'entrée, utiliser le même type de protection que pour les surtensions de longue durées.

Surtensions appliquées au moteur

Le variateur ne protège pas le moteur contre les surtensions, lesquelles sont possibles en cas de longueur de câble >50m.

Protections contre les surtensions appliquées au moteur
Il est nécessaire de placer un filtre moteur (voir catalogue).

Soustensions appliquées au moteur

En cas de soustension sur le bus DC (USF) du variateur, celui-ci verrouille son pont IGBT (arrêt en roue libre), le moteur n'est plus alimenté.

Schneider Electric France