Quels sont les causes du défaut F29 lié à la carte Premium TSXCSY84 ?
Les causes du défaut F29 sont les suivantes : ·
- perte de communication sur le Bus SERCOS entre le variateur et la carte Premium TSXCSY84,
- demande de validation du variateur par le module TSXCSY84 alors que l'entrée de validation hardware du variateur est absente (pas de 24 V sur l`entrée ENABLE),
- demande de validation du variateur par le module TSXCSY84, alors que le variateur est réservé par le logiciel UNILINK (validation variateur faite par UNILINK),
- demande de la validation du variateur par le module TSXCSY84 alors que les câbles codeurs / resolvers sont incorrectements câblés (ex : blindage manquant).