En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment est défini le déséquilibre de phases sur les variateurs et démarreurs Schneider, quelle est la valeur qui produit le passage en défaut et de quel type de défaut s'agit-il ?

Le variateur ou démarreur déclenchera en PHF s'il manque une phase ou si le déséquilibre entre phase est >20%.

Démarreur ATS48

Le démarreur teste le courant moteur et en dessous d'un seuil, le démarreur se verrouille et affiche le défaut PHF.

Ce seuil est matérialisé par le paramètre PHL du menu PrO, il, est réglable entre 5 et 10% du courant nominal démarreur ICL,
Le défaut PHF du démarreur est donc directement lié à un faible courant circulant dans les phases.

Plusieurs causes possibles :

  • test du bon fonctionnement du démarreur sur un petit moteur en phase de plateforme avant la livraison sur le site,
  • fonctionnement à vide d'un moteur légèrement sous dimensionné,
  • sous tension du produit en amont.(exemples : contacteur de shuntage non correctement câblé ou transition incorrecte entre un groupe électrogène et EDF.

Test d'un petit moteur

Dans le cas du test d'un petit moteur, il est possible de shunter le paramètre PHL en positionnant le paramètre SST du menu drC à On.
Ne pas oublier de le repositionner à Off lors de la mise en service finale.

Fonctionnement à vide d'un moteur légèrement sous-dimensionné

Dans le cas du fonctionnement à vide d'un moteur légèrement sous-dimensionné, positionner le paramètre SST à On.
Remarque : ce paramètre est forcé à OFF dès la coupure de tension contrôle. Pour que SST ne soit pas forcé à Off, il est possible de le forcer indéfiniment à Off avec le paramètre PHP accessible uniquement à partir de PowerSuite.

Sous tension produit amont

Dans le cas d'une sous tension produit en amont, positionner le paramètre SST à On, si le produit ne démarre toujours pas, il s'agit d'une sous tension.

Attention : Lorsque le contacteur de court-circuitage est utilisé, la détection du défaut PHF n'est plus détecté.

Variateurs ATV11, ATV31, ATV12, ATV312, ATV61, ATV71

Il existe 2 défauts : PHF : perte d'une phase réseau et USF : sous-tension réseau.

  • PHF signifie qu'une phase est absente.
  • USF est détectée si la tension du bus continu est inférieure à 280 VDC.

Le comportement du variateur sur une coupure d'alimentation est lié à la configuration des défauts suivants :

  • IPL : perte phase réseau,
  • FLr : reprise à la volée,;
  • StP : Arrêt sur coupure d'une phase réseau.

Le comportement dépend aussi de la commande (ordre de marche et consigne) et de la configuration du type de commande (paramètre tCt du menu Commande).

Par défaut le variateur est configuré de la façon suivante :

  • IPL = OUI => le variateur surveille la présence des phases. Si une phase est absente le variateur déclenche en PHF.
  • FLr = OUI => reprise à la volée sans à-coup lorsque la tension est rétablie (à condition que les ordres restent présents).
  • StP = Non => verrouillage en défaut PHF en cas de perte d'une phase réseau.
  • tCt = LEL => prise en compte des ordres de marche sur niveau (c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un front montant sur l'entrée pour relancer un ordre)

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies