En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment remplacer de la boutonnerie de diamètre 30 par de la boutonnerie de diamètre 22 ?

Pour monter de la boutonnerie de type Harmony métal XB4 ou plastique XB5 lorsque les diamètres 30 ont déjà été percés, il est nécessaire d'utiliser les kits suivants :

  • kit référence ZB4BZ012. Ce kit est compatible avec la gamme Harmony D22 métallique XB4 ainsi que la gamme plastique XB5.

    ==> la tenue à l'étanchéité de la gamme est conservée avec les trous lisses ou les trous à ergot,

    ==> la continuité électrique est assurée par une plaquette spécifique,

    ==> l'épaisseur du panneau de montage est réduite : comptabilité de 1,5 mm jusqu'à 4,5 mm.
Kit


  • Kit référence ZB4BZ011 : il s'agit d'un montage pour boutons poussoirs diamètre 22 de la gamme XB4 avec tête affleurante au support, constitué d'une collerette avant et d'un fut arrière + plaque mise à la terre, il est à fixer dans un trou diamètre 30.
Kit




Les anciennes références :
  • réducteur ZB2BZ419242 : anneau qui permettait conserver l'étiquette d'identification de diamètre 30.
  • réducteur simple ZB2ZB4
ne sont quasiment plus disponibles, pour en connaitre les disponibilités, consulter Chorus au 0825 012 999.

Remarque

Dans quelles circonstances ces réducteurs sont ils le plus fréquemment utilisés ?

Les boutons tournants à clés de la gamme Harmony 9001K et SK de diamètre 30 ne disposent que de clés de type 455 ou E10 sans exception possible.

Si le besoin client exige un autre type de clé, les boutons tournants de la gamme Harmony en diamètre 22 peuvent être utilisés (1000 clés possibles) à la condition d'utiliser ces réducteurs.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies