Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les données et les commandes disponibles avec le TesysU par module de communication?
Il est possible d'envoyer des commandes à distance aux démarreurs contrôleur TESYSU via des réseaux de communication ou bus de terrain.
Un démarreur contrôleur TESYSU ne supporte qu'un réseau ou bus via une carte spécifique qui se fixe à un emplacement précis dans le module TESYSU.
Les références des modules spécifiques sont détaillées ci-après :
- LULC032, LULC033, LULC031 : Modbus,
- LULC07 : Profibus DP,
- LULC08 : CanOpen,
- LULC09 : DeviceNet,
- LULC15 : Advantys STB,
- ASILUFC5 : ASI, adressage simple, 31 esclaves,
- ASILUFC51 : ASI, adressage étendu, 62 esclaves,
- ASILUFC51S221 : ASI, adressage étendu, 62 esclaves,
Particularité : ces modules sont chainables, ce qui permet de positionner aisément plusieurs modules TESYSU sur ASI.
Les données de protection et de commande disponibles dépendent de l'unité de contrôle avec laquelle le module de communication est utilisé.
Elles ne dépendent pas du bus ou réseau sensé les acheminer.
Il y a trois types d'unités de contrôle :
- standard (LULCA),
- avancée (LUCB/C/D ou LCUCBT/DT),
- multifonction (LUCM ou LUCMT).
Cela vous a-t-il été utile ?