Comment paramétrer la fonction Mémorisation de référence sur ATV61 ou ATV71 ?
Introduction
S'il y a plusieurs moto-variateurs à piloter avec une seule consigne, il est possible de synchroniser ces différents moteurs avec des ''tops'' appliqués sur les entrées logiques des variateurs ; au top, la valeur analogique est mémorisée et c'est la seule qui sera utilisée par le variateur jusqu'au prochain top.
Dans le cas de consignes fournies par un bus de communication (Modbus, CanOpen, autre) à plusieurs variateurs, le top unique transmis à tous permet de synchroniser les différents variateurs qui ne seront alors plus tributaires des temps de transmission, prise en compte etc.
Précision importante
Situation de départ : réglage usine.
Si le produit a été récupéré d'un autre site ou si le produit a déjà été réglé, appliquer le ''réglage usine''.
- Menu : 1.12 Réglages usine ==> Config .source = Macro-config,
==> Groupes paramètres = Tous,
==> Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin).
Fonction accessible en niveau d'accès « standard ».
- Menu 2. Niveau d'accès ==> Standard ( ou plus ).
Etapes de la manipulation
Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI. ==> MEMO REFERENCE ==> Aff. Mémo. Réf. = LI3.