Comment inverser le signal en 4..20mA (ou 0..20mA) sur un variateur ATV61 ou ATV71 ?
Si les deux entrées analogiques AI2 et AI3 sont configurées comme canal consigne des variateurs de vitesse ATV61 et ATV71, elles sont alors calibrées en réglage usine pour recevoir un signal entre 0 et 20 mA et fournir une consigne de vitesse avec :
- 0 mA générera une consigne de 0 hZ,
- 20 mA générera une consigne de 50Hz.
Il est possible de paramétrer l'inverse par exemple et en signal 4-20 mA :
- 4mA génère une consigne de 50 Hz,
- 20mA génère une consigne de 0 Hz.
Ceci peut être intéressant dans le cas d'une régulation de pression, plus la pression est importante, moins il faut comprimer.
Pour obtenir ce résultat :
Menu Entrées/Sorties, Configuration AI2 (ou AI3) :
- Valeur mini AI2 (CrL2) = 20mA,
- Valeur maxi AI2 (CrH2) = 4mA (ou 0mA).