Comment mettre à zéro les compteurs des ATV61 ou ATV71 via la communication ?
La remise à zéro des compteurs des variateurs ATV61 et ATV71 est effectuée par l'intermédiaire du paramètre RPR des paramètres de commande.
RPR = Remise à zéro des compteurs.
Pour pouvoir accéder à ce paramètre suivant les différents bus ou réseaux de communication employés :
- adresse logique : 16#OC30 (= 3120),
- index Canopen : 16#2001/15,
- index interbus : 16#5FB6/,
- path deviceNet : 16#70/01/79 (=112/01/121),
Chaque valeur affectée à ce paramètre RPR initialisera un compteur différent :
- RPR = 0 : aucune remise à zéro,
- RPR = 1 : RAZ de la consommation d'énergie (APH) (seulement ATV71),
- RPR = 2 : RAZ du temps de fonctionnement total du moteur (RTH),
- RPR = 3 : RAZ du temps de fonctionnement intermédiaire du moteur (RTHI),
- RPR = 4 : RAZ du temps de fonctionnement total du variateur (PTH),
- RPR = 5 : RAZ de la consommation d'énergie du variateur en Wh, kWh ou MWh (IPHR) (seulement ATV61),
- RPR = 6 : RAZ de la consommation d'énergie cumulée du variateur Wh, kWh ou MWh (IPH) (seulement ATV61),
- RPR = 64 : RAZ de tous les paramètres.