Comment piloter plusieurs variateurs de vitesse ATV via une seule consigne via un seul potentiomètre (AI1) ?
Il est possible de piloter 2 à 3 variateurs en parallèle avec le même potentiomètre mais en respectant les règles suivantes :
- seul un des 4 variateurs alimente le potentiomètre, donc choisir un des variateurs et connecter que sa seule borne 10V sur une des extrémités du potentiomètre,
- connecter tous les 0V des variateurs et la deuxième extrémité du potentiomètre,
- connecter le point milieu du potentiomètre à chaque borne AI1 des variateurs,
- n'utiliser qu'un potentiomètre de résistance inférieure à 10Kohms, par exemple le potentiomètre SZ1RV1202 de résistance 2,2Kohms,
- les liaisons ne doivent pas dépasser quelques mètres afin de négliger les chutes de tension.
Attention!
Il ne faut en aucun cas câbler en parallèle les sources 10V interne des 4 variateurs.
Pour plus de variateurs et sur de longues distances, consulter Chorus pour étude spécifique.