En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Existe-t-il un voyant à LED supportant du 400V AC en gamme XB5 ?

Voyants à LED 400VAC – Gammes XB4 et XB5

Schneider Electric propose des voyants à LED compatibles avec une tension de 400VAC dans les gammes XB4 et XB5 de Schneider Electric.

Il existe deux types de voyants à LED supportant le 400VAC :

1. Voyant à LED intégré (référence complète)

  • Solution simple : une seule référence pour un voyant complet fonctionnant directement en 400VAC.

2. Voyant construit à partir de sous-ensembles

  • Utilise une ampoule LED à culot BA9s alimentée en 6VAC, grâce à un transformateur intégré 400VAC / 6VAC.
  • Exemple de composition pour un voyant XB5AV5B* :
    • Transformateur 400VAC → 24VDC : réf. ZBV5B
    • Corps lumineux complet (embase + bloc LED intégré) : réf. ZB5AVB1 (24VDC)
    • Bloc de contact factice ZBE000 (x2)
    • Tête seule : à choisir selon la couleur


Remarque

Composition du corps lumineux ZB5BVBx :

Le corps complet lumineux est constitué de deux éléments :

  • Embases : réf. ZB5BZ009
  • Bloc lumineux 24VDC : réf. ZBVBx

⚠️ Attention au montage du transformateur ZBV5B :

Le bloc transformateur ZBV5B (400VAC → 24VDC) peut être utilisé :

  • avec le corps lumineux complet ZB5AVB*,
  • ou directement avec le bloc lumineux ZBVB*,
    mais il doit être inséré entre deux blocs de contact :
  • ZBE101, ZBE102, ou préférentiellement ZBE000



Alimentation des voyants à LED en 440–460VAC et 550–600VAC

Schneider Electric propose des solutions pour alimenter des voyants à LED en haute tension :

  • 440–460VAC / 60 Hz → via le transformateur ZBV8B
  • 550–600VAC / 60 Hz → via le transformateur ZBV9B

🔘 Utilisation avec boutons lumineux (impulsion, double touche, tournant)

Il est possible d’utiliser des voyants à LED alimentés en 400VAC avec des boutons lumineux spécifiques, à condition de respecter la configuration suivante :

  • Bloc transformateur ZBV5B (400VAC → 24VDC)
  • Corps à contact
  • Bloc lumineux à LED intégré 24VDC : réf. ZB5BW0Bx

Schneider Electric France

En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies