A partir du 1er mars 2001 et suivant la norme Européenne EN 60262, tous les produits antérieurement proposés avec un Presse-Etoupe de type Pg doivent être proposés avec un presse-étoupe ISO.
Bénéfices du presse-étoupe ISO par rapport au presse-étoupe Pg
Correspondance de diamètre entre les presse-étoupes de type Pg et ISO
Questions / réponses les plus pertinentes vis à vis des adaptations entre ces deux presse-étoupes