undefined undefined
{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
A quoi correspond la classe III indiquée par exemple pour les interrupteurs magnétiques codés XCSDM3 et XCSDM4 ?

Il existe 4 classes de protection électrique (classe 0 à classe III)

Les équipements de classe III sont spécifiques des installations TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) ou TBTP (Très Basse Tension de Protection), ils doivent alors être alimentés par une tension nominale maximale inférieure aux tensions de 50VAC ou 120VDC (lisse = taux ondulation <10%)

Les équipements de classe III doivent obligatoirement être marqués avec le symbole n°5180 de la CEI 60417-2

Pour alimenter les interrupteurs magnétiques codés du type XCSDM3/4 de classe III, Schneider Electric commercialise et conseille d'utiliser des alimentations de la gamme Phaseo de référence ABL8REM24* ou ABL8RPS24*

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
Symbole_Classe_3.jpg [3.69 KB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: