En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quel est le comportement du module Preventa XPSBA pour la surveillance de commande bimanuelle en cas de défauts externes ?

Ce dossier détaille tous les types de défaut que peut subir le module de sécurité Preventa XPSBA ainsi que leur traitement par ce même module.

Pour mémoire , le schéma typique de surveillance des Arrêts d'Urgence par le module de sécurité XPSBA est le suivant :

Schéma

Tableau exhaustif des occurrences de défaut et de leur traitement par le module :

Type de défautComportement
Coupure de l'alimentation du produit après fermeture de la sortie 11-14, S1et S2 appuyés.Changement d'état du relais K1: la sortie 11-14 s'ouvre et la sortie 11-12 se ferme. Les 2 DEL s'éteignent après la coupure
Conducteur coupé avant fermeture de la sortie 11-14
1/ circuit T11-T12
ou
2/ circuit T11-T13
Même réaction dans les 2 cas:
fermeture de la sortie 11-14 impossible lors de l'appui synchrone sur les 2 boutons S1 et S2. DEL A1/A2 allumée après le défaut
Conducteur coupé après fermeture de la sortie 11-14
1/ circuit T11-T12
2/ circuit T11-T13
1/ Aucune réaction: la sortie 11-14 reste fermée. 2 DEL allumées
2/ Changement d'état du relais K1: la sortie 11-14 s'ouvre et la sortie 11-12 se ferme. La DEL "output" s'éteint après le défaut
Défaut de contact de bouton S1 ou S2
1/ avant fermeture de la sortie 11-14: 21-22 sur S1 ou S2


2/ avant fermeture de la sortie 11-14: 13-14 sur S1 ou S2
3/ après fermeture de la sortie 11-14: 13-14 sur S1 ou S2
1/ Perte de l'action synchrone des 2 boutons lorsque le bouton défectueux est appuyé le premier: fermeture de la sortie 11-14 lors de l'appui sur le second bouton sans limite de temps
2/ Le seul appui sur le bouton non défectueux commande la fermeture de la sortie 11-14
3/ Le relâchement du seul bouton défectueux ne provoque pas l'ouverture de la sortie 11-14
Court-circuit entre conducteurs, avant fermeture de la sortie 11-14
1/ entre les bornes T11 et T12
1/ Perte de l'action synchrone des 2 boutons
2/ Lors du court-circuit, fermeture de la sortie 11-14 sans aucune action sur un bouton (1)
3/ L'appui sur le seul bouton S2 provoque la fermeture de la sortie 11-14
2/ entre les bornes T12 et T13
3/ entre les points A et B
un bouton (1)
3/ L'appui sur le seul bouton S2 provoque la fermeture de la sortie 11-14
Blocage d'un des 2 boutons S1 ou S2 (ou des 2), avant mise sous tension du produitFermeture de la sortie 11-14 impossible à la mise sous tension, bouton(s) bloqué(s)

(1) Une accumulation de 2 défauts sur les contacts 13-14 des 2 boutons S1 et S2, donne le même résultat

Le produit XPSBA, de type III-A selon la norme EN 574 relative aux dispositifs de commande bimanuelle, n'est utilisable que sur des machines dont l'analyse du risque conduit à une catégorie maximale de 1 conformément à la norme EN 954-1.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: