Quelle fonction est-il possible d'utiliser pour copier un sous ensemble de tableau de variables INT dans un autre tableau sous Unity pro V4.1 ?
Pour copier une partie d'un tableau dans un autre tableau il faut utiliser la fonction EXTRACT.
Cette fonction permet de copier un sous-ensemble du tableau d’entrée quel que soit son type (tableau de structure compris) dans un sous-ensemble du tableau de sortie.
Remarque :
Cette fonction est une évolution d'UnityPro V4.1
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.