Si un Lexium 17S ou 15, en liaison fibre optique avec automate Quantum équipé d'une carte 141MMS420501 ou 141MMS53502, est défectueux ou non alimenté cela provoque une coupure de la communication du réseau en anneau SERCOS.
Dans ce cas, retirer le Lexium défectueux de la boucle afin de permettre aux autres variateurs Lexium de fonctionner.