Comment régler la période d'échantillonnage d'un bloc fonction PID d'un automate TSX Micro ou TSX Premium ?
La période d'échantillonnage TS (mot 6 de la table de paramétrage du bloc fonction PID ) doit être :
- un multiple de la période de la tâche dans laquelle est programmé le bloc fonction.
- inférieur ou égal à Tr/10, où Tr est le temps de réponse (ou constante de temps ) du procédé, c'est à dire le temps que met la mesure pour effectuer environ les 2/3 ( 64% ) de son parcours jusqu'à la consigne.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.