Comment analyser un défaut sur un module de communication d'un automate MICRO ou PREMIUM ?
A chaque adresse topologique (Rack/Module) est associée une information de défaut module mise à jour à chaque tour de cycle :
- %Im.MOD.ERR avec m = emplacement du module.
D'autre part sur une commande explicite READ_STS %CHm.MOD, on récupère :
- %MWm.MOD.0 : information sur les échanges en cours.
- %MWm.MOD.1 : informations sur le compte rendu des requêtes de commande ou de réglage.
- %MWm.MOD.2 : informations sur le STATUS du module.