Quel est le câblage permettant de communiquer en mode ASCII ou Modbus (2 fils) depuis la prise TER d'un automate TSX Micro ?
Il faut utiliser le boîtier TSXPACC01 avec le switch S1 en position S (''Slave'').
Si la distance est inférieure à 10 m, il est possible de réaliser un câble à partir d'une prise de type mini-DIN :
Les signaux utilisés sont alors les suivants :
- 1 = D(B)
- 2 = D(A)
- 5 = /DPT (à relier au 0V pour être en mode ASCII ou Modbus)
- 7 = 0 V