En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment rechercher les objets forcés dans un ancien automate TSX série 7 avec PL7.3 en ergonomie V5 ?

Pour retrouver les objets forcés dans un ancien automate TSX série 7, il faut:

  • connecter le logiciel PL7.3,

  • puis se mettre dans le menu "DONNEES" ou "REGLAGE",

  • et lancer une recherche par type d'objet.

Pour lancer la recherche, il faut:

  • afficher le premier objet de la zone souhaitée (Ex : B0 / I0,0 / O0,0 ...),

  • puis appuyer sur la lettre " S " du clavier.

Exemple:
pour effectuer une recherche sur des bits internes, il faut sélectionner "B0" puis appuyer sur "S".

Note:
pour effacer tous les Forçages présents dans un processeur, il suffit de faire un "SET" de "SY0".

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: