Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment contrôler un défaut ATV58 ou ATV66 sur bus FIPIO avec un automate PREMIUM ?
Dans un premier temps, il est possible de contrôler les mots %SW128 à %SW143.
Chaque bit de cette table de mots est significatif de l'état d'un équipement connecté sur le bus FIPIO.
Puis, dans un deuxième temps, il faut tester le mot implicite %I\p.2.c\0.MOD.ERR qui permet de contrôler le point de connexion.
Normalement à 0, ce mot est à 1 en cas de défaut sur le point de connexion.
Pour plus de renseignements, il faut lire le mot %MW\p.2.c\0.MOD.2 qui contient les informations du registre de diagnostic STATUS de l'ATV58.
Cette information est mise à jour par la commande READ_STS %CH\p.2.c\0.MOD.
Avec :
- p = emplacement de processeur,
- c = numéro du point de connexion.
Published for:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?