Pourquoi la bibliothèque des anciens projets n’est pas mise à jour, après une mise à jour du logiciel Unity Pro en version 4.0 ?
Une des principales nouveautés apportées par Unity V4.0 est de pouvoir ouvrir une application développée sous une version antérieure, sans être obligé de la mettre à jour en V4.0.
L'option « conserver la version de projet » dans la fenêtre d'ouverture d'un fichier, est sélectionnée par défaut.
La bibliothèque restera donc à la version d'origine.
Pour mettre à jour la bibliothèque, il faut:
- Fermer le projet.
- Dans Fichier\Ouvrir, sélectionner le fichier .STU, .STA ou .XEF.
- Dans la partie "Version de la bibliothèque", cocher la case « mettre à jour avec la dernière version disponible ».
- Cliquer sur "Ouvrir".
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.