En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment le protocole Uni-Telway maître bascule t-il sur le protocole choisi en configuration sur les prises terminales des TSX07, TSX37 et TSXP57?

Sur la prise Terminal d'un TSX07, TSX37 ou TSXP57, le basculement du protocole, ASCII, Uni-Telway esclave, ou selon l'API Modbus esclave, se fait par détection du câble connecté physiquement sur la prise TER.

Ainsi, le protocole et les paramètres associés sont définis dans l'écran de configuration de la voie 0 et activés sur la prise TER en présence des câbles suivants:

  • le TSXPCD1030 ou TSXPCD1130 et le TSXPCX1030 avec le switch en position E (ON) dans le convertisseur RS485/RS232;

  • le boîtier TSXPACC01 avec le switch S1 en interne sur la position S (ON).

En présence d'autres câbles, le protocole Uni-Telway maître est de nouveau imposé sur la prise terminal.

Note :
pour plus d'information, il faut consulter le Manuel de mise en oeuvre de chaque automate au chapitre " prise terminal ".

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: