A partir d'une adresse IP connue, il est possible de modifier les paramètres IP de la passerelle grâce à l'utilitaire Telnet disponible sous Windows.
Démarche à suivre :
- faire un ping de l'adresse à atteindre pour vérifier la présence de la passerelle et avoir les mêmes adresses de sous-réseau et de passerelle (éventuelle) entre le PC et l'équipement.
- lancer Telnet et aller dans le menu Connecter > Système distant.
L'écran qui apparait demande à l'utilisateur de définir 2 paramètres :
- l'adresse IP de l'équipement à atteindre sur Nom de l'hôte (en l'occurrence celle de la passerelle),
- le port : saisir 9999.
La connexion aboutira sur l'écran d'accueil de la passerelle. - Ensuite activer le menu de configuration en pressant une touche.
L'adresse IP de la passerelle peut alors être modifiée.