Comment câbler un capteur 4-20 mA passif sur une entrée analogique intégrée du TSX3722 via l'embase Telefast ABE7CPA01 ?
Pour câbler un capteur 4-20mA passif sur une entrée intégrée d'un TSX3722 via l'embase Telefast ABE7CPA01, il est nécessaire d'insérer une alimentation 24V, en série avec le capteur.
- Raccorder le + du capteur au + 24V de l'alimentation,
- Raccorder le - du capteur à l'entrée analogique utilisée (bornes 6, 8, 10 ...de l'embase Telefast ABE7CPA01),
- Raccorder le 0V de l'alimentation au commun de l'embase (bornes 5, 7, 11 ... ),
- Ne pas oublier de shunter les bornes 21 et 23 de l'embase.
Illustration :
Raccordement d'un capteur 4-20mA passif sur la voie 2 de l'automate (bornes 5 et 6 de l'ABE7CPA01)
Publié pour: Schneider Electric France