{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Comment vérifier par programme qu'un équipement géré par le service IO Scanning est bien scruté ?

PL7 met à disposition un indicateur de rafraîchissement des entrées/sorties distantes (service IO Scanning) sous la forme d'objets mots à échange explicite :

  • %IWxy.i.1
    x0 = 1 : bit d'état de l'équipement 1, spécifiant qu'il a été scruté.
    ...
    x15 = 1 : bit d'état de l'équipement 16, spécifiant qu'il a été scruté.
  • %IWxy.i.2
    x0 = 1 : bit d'état de l'équipement 17, spécifiant qu'il a été scruté.
    ...
    x15 = 1 : bit d'état de l'équipement 32, spécifiant qu'il a été scruté
  • %IWxy.i.3
    x0 = 1 : bit d'état de l'équipement 33, spécifiant qu'il a été scruté.
    ...
    x15 = 1 : bit d'état de l'équipement 48, spécifiant qu'il a été scruté
  • %IWxy.i.4
    x0 = 1 : bit d'état de l'équipement 49, spécifiant qu'il a été scruté.
    ...
    x15 = 1 : bit d'état de l'équipement 64, spécifiant qu'il a été scruté.

Adresse xy.i
x : correspond au numéro de rack
y : correspond au numéro du module
i : correspond au numéro de la voie

Exemple: x = rack 0; y = module 9; i = voie 0
Objet à lire :
%IW9.0.1:X0 à %IW9.0.4:X15 pour les 64 voie d'I/O scanning

Voir également :Comment connaître par programme l'état des équipements du I/O Scanning Ethernet sur un Premium Unity ?

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: