Comment éviter de perturber la communication entre un TSX37 et un XBTGT lors de la connexion d'une console de programmation ?
Un terminal magelis XBTGT est connecté à la prise AUX d'un automate TSX37.
Le protocole de communication utilisé est le protocole Unitelway et la communication fonctionne correctement.
Par contre, lors de la connexion d'une console de programmation sur la prise TER d'un TSX37 via le câble TSXPCU1030, le terminal XBTGT retourne de façon aléatoire le message d'erreur suivant : " Negative response code FD ".
Le cordon TSXPCU1030 est prévu pour une connexion point à point. Il ne convient donc pas pour une connexion à l'automate lorsqu'un terminal est présent sur la prise AUX.
La solution est d'utiliser un cordon TSXPCX1031 en position TER Multi à la place du TSXPCU1030.
Remarque :
Le TSXPCU1030 correspond à un TSXPCX1031 en position TER DIRECT.